欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

可靠的螺纹量规管理方法

  • 2023.06.15 09:24:22
  • 米思米
  • 2257

螺纹量规是一种测量设备,需要定期校准。但实际上,仅靠定期校准量规无法察觉量规的磨损,存在不合格品流出的风险。解决对策是对量规进行日常检查,并建立起允许任何人轻松管理磨损状况的体系。下面介绍可靠的螺纹量规管理方法。

·         测量设备的校准与日常检查

o    校准与日常检查的区别

o    通过日常检查进行磨损管理的重要性

·         螺纹量规的日常检查方法

o    利用磨损检查螺纹量规进行检查

o    利用TiN涂层螺纹通止规进行检查


测量设备的校准与日常检查

校准与日常检查的区别


螺纹量规在使用时会发生磨损,校准是检查螺纹量规是否因磨损而超出规格。另一方面,日常检查是在使用前(开始工作时等)确认磨损情况。

螺纹量规是一种测量设备,需要定期校准。校准确保螺纹量规符合标准,用校准过的螺纹量规测量螺纹则保证了螺纹的质量。根据规格中所规定方法,使用需要高熟练度的三针测量仪和检验规等设备进行校准。一般来说,需要以1年~2年的间隔进行定期校准。

照片1 3针测量

照片2 检验规

可靠的螺纹量规管理方法可靠的螺纹量规管理方法


通过日常检查进行磨损管理的重要性


量规并不是“只要校准过就没问题”。这是因为,如果仅仅只依靠定期校准,则在校准时处于标准范围内的螺纹量规可能会在下一次校准之前由于磨损而落在标准范围之外。量规可能会在下一次定期校准之前达到其磨损极限。如果我们继续使用而不注意磨损极限会怎样?可能会因量规存在缺陷而导致不合格产品流出,引起客户的质量投诉,进而影响到公司信誉。因此,我们建议在使用前进行“日常检查”,以确认螺纹量规的磨损情况。但通常很难从螺纹量规的外观判断出磨损情况。此外,螺纹塞规的校准需要采用三针测量,这需要先进的测量技术。

重要之处在于,建立起能够让任何人在日常检查过程中轻松管理量规磨损状况的机制。


螺纹量规的日常检查方法

利用磨损检查螺纹量规进行日常检查


日常检查的方法之一,是使用磨损检查规。可用于确认是否超过磨损极限的“磨损检查螺纹量规”对于日常检查来说非常有效。使用磨损检查量规,任何人都能随时随地快速发现量规磨损。主要判定方法如表1所示。编制日常检查表,填写螺纹量规的检查结果以便于管理。

表1 磨损检查规一览

可靠的螺纹量规管理方法


使用TiN涂层螺纹用极限量规进行日常检查


为了不让日常检查流于形式,建立起一种让任何人都可以随时轻松地进行磨损管理的机制非常重要。

例如OSG的TiN涂层螺纹用极限量规,由于具有金色涂层薄膜,所以只需目视即可判断出磨损程度,令人安心。(图1)

此外,还具有延长使用寿命、防锈的效果。其性能之优越,甚至让使用者也主动提出“可以向客户推荐利用TiN量规进行的检查机制”。

图1  目视检查示意图

可靠的螺纹量规管理方法


测量仪器是制造业的基石。希望您将这种简单可靠的“日常检查”添加到所进行的“校准”中。相信这将有助于工厂中量规的正确运用。


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities